This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:驱动器电流问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270414/lm5108-driver-current-question

器件型号:LM5108

大家好、

   以下是客户提出的一些问题、您能帮我弄清楚这些问题吗?

1. LM5108的内部自举链路是否有限流设计? 如果是、请帮助确认电流限制值、并为芯片内的电流限制电路提供设计参考点。
问题的原因:主要考虑因素是、当自举电容器首次充电时、它会立即从 VDD 中拉取大电流、这会影响 VDD 的电流电源设计和链路上的电流限制设计注意事项。
2.对 LM5108的最大拉电流和灌电流1.6A/2.6A 有何限制? 芯片的内部设计?
当高侧驱动器导通时、拓扑应该是从自举电容器汲取的电流。 所以、最大驱动电流应该由自举电容器的储能值来确定吗?
3.桥臂关闭后、芯片的哪个部分是 Vgs 的泄漏电路?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NaN:

    感谢您提出有关 LM5108的问题。

    1.没有内部限流电路 此电路上没有任何定义的电流限制规格。 如果来自 VDD 的电流成为问题、可以添加一个与此电阻器串联的 Rboot 电阻器来提供帮助。 如需更多信息、请参阅此链接中有关自举电路的文档。

    由于数据表中规定的空载测试条件、峰值电流测试在几乎接地短路设置中完成。 这样做是为了查看器件可以承受的最大电流。 如果您参考该功能方框图、您可以看到自举电容器未直接连接到栅极。 当电流达到高于该1.6A/2.6A 规格时、您开始看到器件组件存在热问题。

    3.对于 Vgs 泄漏电路、当低侧开关断开时、自举二极管起到阻断电流的作用。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔