This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155EVM:将 USB2Any 与 BQStudio 配合使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, USB2ANY, BQ25155EVM, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270071/bq25155evm-using-usb2any-with-bqstudio

器件型号:BQ25155EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB2ANY、EV2400、 BQ25790

USB2Any 可以与 BQStudio 一起使用吗? 我有之前的评估板中的 USB2ANY。 我正在使用  BQ25155EVM 进行测试、但它似乎只能与 BQStudio 和 EV2400配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很遗憾、BQStudio 软件仅适用于 EV2400。 USB2ANY 可以用于与该充电器通信、但需要更多的手动方式。 TI Charger GUI 允许通过命令序列页面手动使用 I2C 总线。 您可以在 TI Charger GUI 页面上选择 BQ25790、选择左侧的纸张图标、然后手动配置要执行的 I2C 事务。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳