This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:使用 TLC5926按顺序点亮 LED

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59283, TLC5926, SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268843/tlc5926-use-tlc5926-to-turn-on-led-sequentially

器件型号:TLC5926
主题中讨论的其他器件: SN74HC595、TLC59283

您好!

我想使用 TLC5926或类似器件 按顺序点亮一组 LED (即点亮第一个 LED 并持续100us、然后将其关闭、同时点亮第二个 LED 并持续100us)、  然后关闭它 ,然后同时打开第三个 LED 为100us ,... 以此类推)。   

我的问题是:

(1) TLC5926能否做到这一点?

(2)如果是、我应如何设置 所有输入信号?  LE 始终为高电平? OE 始终为低电平? 我能否以菊花链形式连接多个 TLC5926 (SDO ->下一个 SDI)以驱动16个以上的 LED?

(3)如果不是、您能否推荐其他组件来实现此功能?  (我更喜欢使用 LED 驱动器 IC 的原因是我可以进行恒流驱动、而不是使用移位器寄存器 IC 进行恒压驱动)。

谢谢你。

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请参阅以下评论

    (1) TLC5926能否做到这一点?

    是的、我认为 TLC5926可以实现此功能。

    (2)如果是、我应如何设置 所有输入信号?  LE 始终为高电平? OE 始终为低电平? 我能否以菊花链形式连接多个 TLC5926 (SDO ->下一个 SDI)以驱动16个以上的 LED?

    只需在您想要切换 LED 时发送命令。 至于 LE 和 OE 信号、我想您可以参考下图。 您可以将消隐视为 OE 信号、将 LAT 视为 LE 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的答复。  不过、我实际上的意思是 TLC5926能否与 SN74HC595工作、这样我就可以将 CLK 设置为10kHz (例如每周期100us)、并向 SDI 发送一个时钟周期宽度脉冲、同时保持 LE 始终为高电平、而 OE 始终为低电平? 如果我这样做、我可以在顶柱中获得波形吗? 我没有时间购买样片进行测试、数据表似乎不是很清楚这一点。  这就是我问的原因。   我想知道 TLC5926的工作方式是否与  SN74HC595相同?  

    谢谢你。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我给你,请给我一些时间来测试它,因为我以前从未使用过这个条件。 当我得到结果时、会返回给您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我在您所说的条件下对 TLC59283进行了测试(保持 LE 始终为高电平、OE 始终为低电平)、因为我 的手上没有 TLC5926、我 发现它可能工作正常。 我认为 TLC5926可以在这种情况下工作。

    至于顶部的波形、根据您的说明、我认为 TLC5926的工作方式与 SN74C595不同。 因为如果您想按照时间序列为100us 来切换 LED 输出、我认为您也不能将 SCLK 频率设置为10kHz。 如果你增加 SCLK 频率、我认为你可以很容易地获得你连接在顶部的 LED 的时间序列。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您花时间对其进行测试。 尽管我 在您的回复中不完全了解 SCLK 频率、但我会在 设计中保留这两个选项。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    很高兴为您提供帮助!

    BR、Jared