请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 您好
以尝试与 UCC29002负载共享3.3V 模块。
询问是否可能、因为它超出了电压范围。
如果没有、请选择可能的解决方案。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David、您好!
感谢您提出有关 UCC29002负载共享控制器的问题。
只要您为 UCC29002提供一个大于4.6V 的独立偏置电压源、该器件仍然可以用于3.3V 输出电流共享。
我建议为该偏置源分配大约5mA 电流能力。
该偏置源应以 UCC29002 GND 为基准、该 GND 依次应连接到 PSU 的负检测线路。
只要偏置源足够高、所有其他元件值计算与更高输出电压计算相同。
此致、
乌尔里希