This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:Vref 输出电压~4V

Guru**** 2664755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265270/bq76925-vref-outputs-voltage-4v

器件型号:BQ76925

您好!

我有一个 BQ76925、具有外部3.3V 调节。 VCTL 如数据表中所示连接到 VBAT、还有一个单独的3.3V LDO、其输出连接到 V3P3。 当我通过 I2C 开启 VREF 时、它会上升到4.0V、这对我的微控制器来说是很危险的。 这可能是什么原因造成的? 到目前为止、我在2个板上看到了该问题。 我的原理图如下所示(请注意、R40替换为1.5k Ω、以保持在数据表中的1mA 限制范围内):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试切断外部3.3V 电源、内部3.3V 稳压器可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我建议 从 V3P3引脚上移除外部3.3V LDO 输出、并添加 4.7uF 旁路电容器。

    请参阅此过往 E2E 的 V3P3与 VCTL 连接: (+) BQ76925:bq76925:外部稳压器(未使用的 V3P3)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    另请参阅入门应用手册中的第6节、详细了解 LDO 稳压器: bq76925入门(修订版 B)

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试移除外部 LDO 输入、Vref 在4V 时的工作原理完全相同。 当我这样做时、我在 V3P3引脚上测量到3.3V、因此内部3.3V 稳压器运行正常。 启用后、Vref 仍出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的澄清。  我误解为您遇到了 V3P3问题。  尽管您应该在 V3P3上使用一个4.7uF 的电容器、但 VREF 和 V3P3是不同的内部电路。  V3P3引脚是通常用于为 MCU 供电的输出、因此不建议将其用作外部 LDO 输出的输入。

    对于 VREF 引脚输出、您是否看到稳定的4.1V 输出、还是线路上有噪声导致电压尖峰?  此外、VREF 引脚通常连接一个1uF 电容器。  您能否发送完整的原理图以便我可以查看所有连接、包括 GND 路径?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref 输出稳定在4V 左右、但在我将电源电压降至6V 以下时确实会出现压降/欠压。 电压曲线相当一致、我没有看到任何尖峰、它高达4V、并一直保持在那里、直到我禁用 VREF 位。

    请注意、 数据表中明确允许反馈 V3P3 (最高5.5V)。 我已为其供电以实现冗余。

    Vref 的电容器为2.2uF、因为数据表应用示例建议最小电容为1uF。 我无法发送完整的原理图、但我发送的片段包含了与功率相关的所有内容。 GND 在整个 PCB 上浇注大量缝合过孔。 可能是 Vref 具有过大的电容器、导致上电时出现过冲、然后发生永久损坏? 但如果故障模式是故障模式、我希望数据表中会提供一些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我很抱歉——我看到 V3P3上的电容缺失了,以为反馈是一个疏忽。  您是正确的,这是允许的回送。  

    不过请注意、 如果提供的电压高于内部稳压器、则内部稳压器不提供 电流、但如果提供的电压低于内部稳压器、则内部稳压器将尝试提供电流来提高电压。  建议在 VCTL 引脚和 BAT 引脚之间连接一个高阻值上拉电阻器。  这应将内部稳压器提供的电流限制在非常低的水平。

    就有关 VREF 上的电容器尺寸的理论而言、我认为2.2uF 不应像您描述的那样损坏器件、尤其是因为1uF 是建议的最小值。  您是否已 通过 示波器观察到 VREF 输出?   

    GND 基准上的噪声可能会干扰器件。  如果您能够接收任何系统噪声、那么您可以相应地选择一个电容器值、以便根据其频率将其滤除。  此外、 如果 REF_SEL 设置为0、您是否在 VREF 引脚上看到输出?

    其他注意事项:  

    • 如果不使用警报引脚、请使用10k 电阻器将其上拉至 LDO。
    • VCOUT 应具有一个电容至少为0.1uF 的电容器。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、听起来好像还有几个不同的方面、所以我可能需要在重新插入电路板后才能找到解决方案。 我 现在无法用我的工具焊接10k 来提醒我、因此侵入是合理的。  

    当 REF_SEL 为0时、我看到~50mV 的输出(基本为0)。 在示波器上探测 Vref 会显示恒定的~4V 电压、而没有明显噪声。 我目前没有任何切换或在电路板上产生 EMI、因此我犹豫是否认为它是布局问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    这也很奇怪、因为当 REF_SEL = 0时、VREF 应该输出1.5V。

    您能告诉我您的寄存器设置吗?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我弄错了、我的意思是当 REF_EN 为0时、基准电压关闭。 REF_SEL 对输出电压无影响、它保持在4V 左右、REF_SEL = 0或 REF_SEL = 1。

    我总共设置的唯一寄存器是 CONFIG0和 CONFIG1、它们都设置为0x0。 然后、我通过切换 POWER_CTL 中的 REF_EN 位来开启基准、并 通过 VTB_EN 来开启 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    由于9月4日美国假期、我们将在9月5日之前不在办公室。 我们将在那时与您联系。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我可以看到、如果 REF_SEL 对输出没有影响、则器件可能已损坏。  您提到过这种情况发生在多个电路板上。  您是否测试过任何显示了正确 VREF 输出的电路板?

    BQ76925上没有 CONFIG_0寄存器或位、所以这是一个拼写错误吗?  CONFIG_1和 CONFIG_2都具有0x00的默认值、因此这应该不会是问题。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到具有正确 VREF 的电路板。 现在、我将绕过 BQ76925。 导致电路损坏的原理图可能出错、可能是电容器或悬空引脚。
    我指的是 CONFIG_1、而不是 CONFIG_0。 基本上、我只是将它们保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    由于 BQ76925是较早的器件、因此现有资源有限。  由于这个问题出现在所有板上、我也认为应该归咎于原理图或布局是安全的。  我建议继续梳理电路板的噪声、并根据需要调整滤波电容值来解决您可能发现的任何噪声。  

    此致!

    安德里亚