This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:UC3844和 TL 431以及光耦合器 PSpic 模块

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844, UCC38C44, UCC3804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270376/uc3844-uc3844-and-tl-431-and-optocoupler-pspic-module

器件型号:UC3844
主题中讨论的其他器件: UCC38C44UCC3804

您能帮助找到可用的 UC3844和 TL 431以及光耦合器 PSpic 模块吗、我下载了 UC3844 和 TL 431的在线模块、但无法在 OrCAD PSpic 工具中使用该模块、注意到未定义。 我 现在要结束电路,希望尽快反馈.  

谢谢

王卓  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有适用于 UC3844的 PSPICE 模型。 TI 提供的模型旨在在 TI 仿真平台上正常运行、例如 TI 的 PSIE 和 TINA。 UCC38C44是与 UC3844等效的 BiCMOS。 您可以 在此处找到 UCC38C44的模型

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在询问你的团队之前使用过,这不适用于 PSpic 模块,你可以再试一次, ls 提供可用的 Pspic 模块   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有适用于 UC3844的 PSPICE 模型。 您尝试的另一款 P2P 功能等效 PWM 控制器是 UCC3804、 此处提供更多的 TINA 和 PSPICE 模型选择

    史蒂夫