This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:FB 电压查询

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261849/tps563202-inquiry-for-fb-voltage

器件型号:TPS563202

大家好、TI 支持团队

FB 电压如下所示。

Eco 模式下的最小值/最大值是多少?

在测试 FB 电压的过程中需要进行检查。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    未提供最小值/最大值。 它与 Eco-mode 下的 Vout 纹波有关、与应用有关、难以估算。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。
    谢谢。此致、

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zixu

    在 Eco 模式下没有范围毫无意义。

    如果在 Eco 模式中出现不同的值、是否应将其识别为 NG?

    请告诉我是否有一个可以被视为一般正常的范围。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    "NG"是什么意思?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zixu

    有一份报告通过示波器测量 VFB 的值、将其与数据表中规定的值进行比较、并记录测试结果。

    此时、如果测得的 VFB 值与数据表中写入的值不同或超出范围(最小值/最大值)、则会显示为 NG、如果是

    在范围或精确匹配的范围内、该值显示为 OK。

    Eco 模式下的值仅在典型值中列出、没有最小值或最大值。

    如果您实际在 Eco 模式下使用和测量产品、则 VFB 值必须完全匹配才能正常工作。

    你明白了吗?

    由于上述原因、也在 Eco 模式下请求了最小值/最大值。

    我该如何判断?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    由于 DCAP2的操作逻辑、VFB 会高于 Vref、并具有0.5*的输出电压纹波。 在 Eco-mode DCM 运行模式下、Vout 纹波相当大、取决于 LC 值、这随客户的 BOM 而变化。 因此我们无法给出其最小/最大值。

    BRS

    资旭