This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:使用 LM5050进行设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268551/lm5050-1-designing-with-lm5050

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1

团队、您好!
我们正计划将 OR 控制器 LM5050用于其中一个应用。
电池输入电压为54V。
从功能方框图中可以看到、我们有一个电荷泵、其输出连接到 MOSFET 的栅极、而栅极电压绝不可能高于 VIN 的14V、因为有一个齐纳二极管。
请更正我的错误
因此选择的 MOSFET 必须 大于14V 的 VGSmax。 请更正我的错误。


正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    是的、您的理解是正确的。 LM5050-1将在外部 FET 栅源上施加的最大电压仅为14V。 您可以选择 Vgs 额定值>15V 的 FET、并避免在 FET 栅极-源端上使用任何额外的齐纳二极管。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:
    感谢您的答复。
    如果我在以下配置中使用 MOSFET 作为电源开关、而不是负载开关/或控制器 LM5050、是否有任何问题?



    此外、由于 MOSFET 没有压摆启动/软启动功能、它是否会因过流而关闭输入电压源?
    使用分立式 MOSFET 或 LM5050时没有浪涌保护。
    随附的视频链接指出我们需要浪涌电流保护。
    您能对此发表评论吗?

    只是出于好奇。

    如果我改变 MOSFET 源极与漏极的连接、以及漏极与 MOSFET 源极的连接、将会发生什么情况?
    因为在通常情况下、体二极管将处于正向偏置状态、并且我们将在 MOSFET 的漏极获得输出电压。
    当 MOSFET 反向连接时、体二极管将被反向偏置、只有当启用 IC 时、VOUT 才会出现电压。
    我认为、只要输入电压低于14V、这就不会是问题。
    您能否对此发表评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    请参阅下面的 e2e 常见问题解答、

    能否将理想二极管控制器用作带外部 MOSFET 的负载开关?

    对于负载开关或电源路径开/关控制、您可以考虑使用 LM74502-Q1、如下所示:

    为了控制浪涌电流、您可以在 FET 栅极与 GND 之间使用 RC、如下所示。