This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:如何从 tps55288获得精确的充电电流?

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269106/tps55288-how-to-get-accurate-charge-current-from-tps55288

器件型号:TPS55288

大家好、我正在把 tps55288应用到 PD 应用中、我想通过 tps55288读取准确的充电电流值、请问如何读取充电电流值、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    感谢您的联系。 我很少在 PD 应用中看到读取输出电流值的请求、精度对您是否很关键?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     布莱斯、您好!

    感谢您的答复。

    在我的项目中、TPS55288用作 PD 充电测试设备、该设备需要检测充电电流。  要求精度 不 准确,20%是可接受的。

    我漂移、想知道我是否可以通过 I2C 从 TPS55288读取充电电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    TPS55288具有 CDC 引脚、可以输出电流值、公式如下。 但精度并不是很好、尤其是在轻负载条件下、但在重负载条件下、可实现约5%的精度。

    BRS、

    布莱斯