This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:在短路保护验证期间芯片被断开

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269093/lm25066-chip-broken-during-short-circuit-protection-validation

器件型号:LM25066

您好!

我的客户在短路测试期间遇到了有关 LM25066的问题。

下面给出了原理图、它分为两个部分、并给出了与数据表中典型应用的相应关系。

问题描述:当 我的客户验证 短路保护测试时。 所测得的 Vd 最大电压可以达到30.36V、超出了数据表中的最大电压(24V)。 经过几次短路保护测试、测得的 VDD 电压正常、但没有输出电压。 测量显示芯片已损坏。 详细的电路参数可在 HD 电路原理图中找到。

还提供了波形:Vd、Vs 和 Vds 的电压。

他们想知道这一问题的原因和解决方案。

原理图1

原理图2

相应关系1

相应关系2

谢谢。

此致、

马特.