This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:为 USB3设置 ILIM

Guru**** 2532480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270117/tps25947-ilim-set-for-usb3

器件型号:TPS25947

您好!

如果我为 USB3.0设置此方面的电流限制、保持~0.9A 会影响 USB 3枚举吗? 是否应该将其增加到更高的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    感谢您的联系。 您可以根据 USB 办公规范检查需要支持的最大电流大小。 您可以将电流限制设置为高于该值。  

    此致

    G·库纳尔