This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-LM25184DESIGN-CALC:LM25184额定输出功率问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270106/lm25183-lm25184design-calc-lm25184-rated-output-power-question

器件型号:LM25183-LM25184DESIGN-CALC

大家好、

我们的客户正在评估 LM2584并使用以下设计计算器、  

e2e.ti.com/.../7230.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

客户希望了解下图、这是不是意味着开关频率只能支持50kHz?  

谢谢、此致

周育迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 BCM 下、由于变压器的退磁时间增加、频率降低。

    如果要使器件在350kHz 频率下以 DCM 运行、则可以减小 XFM 的磁化电感。