This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:VOTG 不准确

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268696/bq25622-votg-not-accurate

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQSTUDIO

您好!

我使用的是带有 BQ25622的定制电路板。

我已经尝试使用这种定制板有一段时间了、但所有组装的芯片都是由 TI 制造的前一批产品、不正确。 IC 被标识为 BQ25620、整批芯片都受到了这一制造问题的影响。

我有新批次的新芯片、它们确实正确识别为 BQ25622、但我遇到了 VOTG 方面的一些问题。

当我在禁用看门狗和热敏电阻的情况下激活 EN_OTG 时、电压比 BQStudio 中选择的电压高1V。  

这会发生奇怪的行为、因为这仅在 VOTG 为7V 或低于7V 时发生。 如果高于该值、则 VOTG 准确。

附上 BQStudio 的屏幕截图、您可以从中找到。

 这款芯片一直存在很多问题、让我和我的团队浪费了大量时间尝试使其发挥作用、由于所有 TI 制造问题、我们发现它似乎还不是一款商业上可靠的芯片。 在销售这些芯片之前、您对这些芯片做过所有的测试吗? 您提出了什么解决方案?

------------------

电压分析:

VBAT 为4.1V

所选 VOTG 为5040mV ->测量电压为6040mV

VOTG 选择5600mV ->测量电压为6550mV

所选 VOTG 为6000mV ->测量电压为6940mV

VOTG 选择7040mV ->测量电压为8000mV

------------------

VOTG 选择7200mV ->测量电压为7190mV

所选 VOTG 为7600mV ->测量的电压为7570mV

VOTG 选择为8000mV ->测量电压为7950mV

所选 VOTG 为9040mV ->测量电压为8960mV

VOTG 选择9600mV ->测量电压为9510mV

ID 正确识别

ENOTG 已激活

已选择7200mV ->测得的正确电压

已选择7040mV ->测量值为8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在 下周早些时候与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法复制您在 EVM 上的观察结果。 您能否仔细检查一下您的原理图和 EVM 设计?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    首先、在大家的充分尊重下、您是否知道 TI 制造了整批错误标记和错误的 BQ25622? 请检查该外壳的所有相关信息、以便您更好地了解这款特定芯片的交易。

    我将定制电路板设计和制造正确、能够按预期与 BQ25620 (该电路板标签错误、已禁用热敏电阻)配合使用。 使用相同的设计、VOTG 非常精确。

    我无需反复核对原理图和寄存器、我之前已经这么做了、完全是在浪费时间。 我需要知道你们是不是按照技术规范制造这些芯片、在销售之前就做了所有的测试。

    TI EVM 的 BQ25622工作正常、我也有一款。 但是、在将第一批芯片组装到 EVM 之后、这些芯片可能会出现问题。  

    请抓住该芯片的一个最新批次、组装其中一个、并测试是否有同样的问题。

    请原谅我在我的语言的严厉,但我厌倦了做测试和浪费时间,当问题不是我的。 我不信任这一点、我不会向任何人推荐它、而且我开始开始担心 TI 的质量检查 和他们缺乏客户服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到 TI EVM 的 BQ25622可以很好地工作。 您能否替换 EVM 上的工作单元和定制电路板上的"可疑"单元、然后检查它们的行为?

    谢谢。