Other Parts Discussed in Thread: TLC59283, TLC5926, SN74HC595
主题中讨论的其他器件: SN74HC595、TLC59283
您好!
我想使用 TLC5926或类似器件 按顺序点亮一组 LED (即点亮第一个 LED 并持续100us、然后将其关闭、同时点亮第二个 LED 并持续100us)、 然后关闭它 ,然后同时打开第三个 LED 为100us ,... 以此类推)。

我的问题是:
(1) TLC5926能否做到这一点?
(2)如果是、我应如何设置 所有输入信号? LE 始终为高电平? OE 始终为低电平? 我能否以菊花链形式连接多个 TLC5926 (SDO ->下一个 SDI)以驱动16个以上的 LED?
(3)如果不是、您能否推荐其他组件来实现此功能? (我更喜欢使用 LED 驱动器 IC 的原因是我可以进行恒流驱动、而不是使用移位器寄存器 IC 进行恒压驱动)。
谢谢你。
乔纳森