This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:满足136A 电流要求所需的 MOSFET 数量

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265402/tps53667-number-of-mosfet-require-for-current-requirement-136a

器件型号:TPS53667

尊敬的先生/女士

我们能否将器件 TPS53667RTAT 与四个 CSD95410RRBT 配合使用? 当 Iout=136A 和 Vout=0.88V 时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一个合理的组合。 CSD95410功率级的额定 RMS 为40A、因此其中四个功率级的最高 RMS 总共为160A。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否将部件 TPS53667RTAT 4个  CSD95410RRBT? 其中 Iout=165A 和 Vout=0.88V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是165A 峰值电流还是 RMS? 如果峰值电流为165A 且 RMS 较低、则没有问题。 如果为165A RMS、则略高于数据表规格。

    谢谢。

    特拉维斯