This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:波焊

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269514/ucc28056-wave-soldering

器件型号:UCC28056

大家好、

UCC28056是否支持波焊?
如果是、以下情况是否有任何问题?
-最高温度: 255℃ 或更高
-持续5秒

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    我们有以下 应用手册 、建议如何焊接 SMT 器件。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的答复。
    您提供的文档是使用16引脚 SOIC 进行评估的结果、但 UCC28056是6引脚 SOT-23。
    从本文档中说在您评估的条件下所有表面贴装组件都没有问题是正确的吗?

    此致!
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita-San:

    可以。 虽然给出的示例是16引脚 SOIC、但本文档旨在适用于所有 SMT 封装。