This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:原理图审阅和热问题

Guru**** 2544420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270222/lm5146-schematic-review-and-thermal-issue

器件型号:LM5146

您好!

Q29、Q30 FET 出现热问题。

请查看原理图并提供您对散热问题的看法。

 

条件如下所示。

  1. 输入:65~80VDC
  2. 输出:24 VDC
  3. 2A ~3A
  4. L1电感 : SRP1038C-330M (33uH/4A、112m Ω)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您应该为我们提供布局来解决散热问题。 在 Vishay 网站上不再推荐您选择的 MOSFET。 我看到 Qrr 非常高。 您可以更改为 SIR576DP 进行测试。 您可以使用 LM5146计算工具来查看损耗。

    Br、

    石屏市