This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:查询高电平的容差

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269509/tps3421-query-the-tolerance-of-the-high

器件型号:TPS3421
主题中讨论的其他器件:PCA9534A

我在数据表中看到了像 pca9534a 这样的一些数据表指示了数据表中高电平的容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。

但在数据表 tps3421中、只有最大高电平。

 数据表只给出最大高电平;没有与高容差相关的信息。

对于此数据表、有任何关于高容差的信息吗?

或者该数据表的容差不可用。

如果我错了,请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我想您是指封装的高度。 这是2013年发布的旧器件。  可以在数据表中找到该器件的可用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、请允许我再次与您确认一下。

    如果数据表中仅提供了封装的最大高度、则意味着封装高度中没有任何容差值、对吧?

    如果我错了,请告知。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下、我们会回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Lorena。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jovanni ,我们的包装专家, 0.55 mm 是标称,公差+/- 0.05 mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、谢谢您的反馈。