This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:有关 TPS71733QDRVRQ1的咨询

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269750/tps717-q1-inquiries-about-tps71733qdrvrq1

器件型号:TPS717-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS717

您好!

我的客户正在使用 VIN = 5.5V、VOUT = 3.3V 的 TPS71733QDRVRQ1。

他们对该器件有一些疑问。

Q1)是否存在与输入电压变化相关的关断功能? 如果是、那么在上述用户条件下、关断的输入电压是多少?

Q2)内部二极管中的电流是多少?

Q3)用户可以从此器件选择多少种电压输出模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、  

    1.  

    根据器件支持的负载电流、输入必须为 VDO + 3.3V。  

    2.您是指 ESD 保护二极管的额定电流吗? 如果存在反向电流情况、我们通常建议不要超过额定电流的5%。  

    3.您选择的特定器件只有3.3V 输出[TPS717 33 QDRVRQ1]。 该产品提供10个电压选项:

    如果您选择了可调版本、则可以将其设置在额定范围内:

    此致!

    朱利耶特