This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于断路器下拉电流

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270138/lm5069-about-the-circuit-breaker-pull-down-current

器件型号:LM5069

您好!

我想问大家有关 LM5069的问题。
(问题1)
断路器的下拉电流为230mA、是否有任何有关最小值和最大值变化的信息?
(问题2)
下面显示的特性在数据表的电气特性中列出。 这是以红色圈出的区域。
该数据与问题1中的230mA 有什么关系吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

     断路器下拉电流是栅极电压的函数。 我们在 VGATE = 5V 时进行了表征、下表给出了最小值/最大值

    如下文所示、 断路器下拉电流在5V 时为110mA、在较高栅极电压电平下达到最大230mA。

    此致

    勒凯什