This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:200V/ns CMTI

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269077/lmg3422r030-200v-ns-cmti

器件型号:LMG3422R030

您好、

我们知道、CMTI 用于隔离器件、这意味着基元接地和次级接地是不同的。 LMG3422是非隔离器件、为什么显示有200V/ns CMTI? 谢谢!  

PS:请注意、LMG3422源极引脚在内部与 GND 相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出的问题、我会和我们的团队讨论、明天为您提供答案。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在数据表中列出了适用于我们的集成驱动器的 CMTI。 更具体地说、当我们的器件用作半桥中的高侧器件时、集成栅极驱动器的接地基准是开关节点。 当低侧器件导通且开关节点从 Vin 变为 PGND 时、高侧器件的参考接地也是如此。 200V/ns 的此 CMTI 表明、我们的器件能够处理高达200V/ns 的此变化、而不会出现误导通的风险。 此外、我们的器件具有150V/ns 的最大导通压摆率、该值在200V/ns CMTI 额定值范围内、因此在半桥中一起使用我们的器件时不会出现问题。

    此致!

    K·沃尔夫