This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN52723可用性或备选器件

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, LM723, UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268226/sn52723-availability-or-alternative-device

主题中讨论的其他器件:TPS7A49LM723UA723

大家好、

SN52723仍然是我们制造的器件、还是我们提供新的替代产品? 数据表。

e2e.ti.com/.../4314.Datasheet.pdf

谢谢!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、  

    它看起来更像是一个传统器件。  

    此应用的关键规格要求是什么?

     TPS7A49在这里可以正常工作吗?

    谢谢。

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户只是想了解是否仍然可以订购。 "你知道吗?  

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、  

    无法再订购此器件。 对于过时或多余的 TI 产品 、Rochester Electronics https://www.rocelec.com/ 是一个很好的资源、但是它看起来也不可在此处订购。  

    谢谢。  

    麦基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我进一步研究了这一点、找到了该器件的现代、有源等效产品。  是的、它们仍然活跃且正在出售。  从您链接的数据表:

    现代器件型号:

    SN52723 = LM723
    https://www.ti.com/product/LM723
    https://www.ti.com/product/LM723QML
    https://www.ti.com/product/LM723C-MIL
    https://www.ti.com/product/LM723JAN-SP

    SN72723 = UA723
    https://www.ti.com/product/UA723

    如果您有任何进一步的问题,请予以答复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的评分 要确认的是、 SN52723在各个方面是否都= LM723? 或者是否有任何差异需要注意?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、

    我在线查看、只能找到1984年 TI 数据库、该数据库没有列出那些 SN 器件型号。  请参阅 此链接中的第471和636 (6-169)页:

    https://usermanual.wiki/Document/1984TILinearCircuitsDataBook.571477835/view

    您提供的1984数据库和1973数据表肯定看起来是一样的。  我能看到的唯一真正区别是第一页上的注释:

    1984数据库手册:
    " Fairchild uA723M 和 uA723C 的直接替代产品"

    1973数据表:
    "设计为分别与 Fairchild uA723和 uA723C 互换"

    我查看了不同的数据表和电气规格、LM723似乎与 SN52723符合相同的规格、但我无法保证其他差异仍然存在。 如果客户已购买 LM723、则可以查看多年来与之关联的 PCN 列表(如果有)。   

    谢谢。

    斯蒂芬