This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关并联电池的问题

Guru**** 2610825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268967/bq40z50-questions-about-connecting-batteries-in-parallel

器件型号:BQ40Z50

您好

我有疑问需要您的帮助。

应用场景如下:3节串联和2节并联锂聚合物电池,但这受到结构设计的限制。 整个电池被分成两个3串单元、两个单元通过大约10cm 的电线并联、然后连接到 BQ40Z50板(如图所示)。

此方法是否会影响功率估算的准确性?  它将产生什么影响?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    根据迹线电阻和负载幅度、这可能会影响精度、但如果对电池组本身执行学习周期、影响应该很小。 不应共享 NTC、因此我假设这种连接可能不准确(最好每个电池1个 NTC)。

    此致、

    怀亚特·凯勒