This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513和 NSI6801的比较

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269562/ucc23513-comparison-of-ucc23513-and-nsi6801

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件:TLV9004

大家好、

我叫 Sophia、TSA 负责人 SOLAX、是全球领先的储能逆变器客户。

最近、我们发现了一个新的三相混合逆变器项目、并获得了一个栅极驱动器 UCC23513来替代他们的解决方案 NSI6801。 我们推广了 TLV9004以参与竞争。

您能给我一个 UCC23513和 NSI6801的比较吗?  

谢谢

此致

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    下面是我的团队为这个竞争对手器件整理的对比图:

    参数

    诺沃森塞

    NSi6801B

    TI

    UCC23513BDWYR

    TI 系统优势

    隔离技术  

    电容

    电容

    隔离额定值

    增强型

    增强型

     隔离

     CMTI (最小值)

    150kV/μ s

    150kV/μ s

     VIOWM:最大工作电压(直流)

    2121V

    1500伏

     VIOTM:最大瞬态

    8000V

    8000V

     VISO (rms、60s):最大浪涌

    5700V

    5700V

     输出驱动器

     最大驱动电流

    5A/-5A

    +4.5A/-5.3A

    具有较高幅度的灌电流器件可实现更安全的关断、

     最大差分电压

     (VDD - VEE)

    35伏

    35伏

     驱动程序规格

     传播延迟(最大值)

    100ns

    105 ns

    之间更快的通信

     部件间延迟匹配(最大值)

    35ns

    25ns

    PWD:脉宽失真

    30ns

    35ns

    加电延迟(最大值)

    不适用

    30 μ s

     Tj_Max

    150°C

    150°C

     封装

     RθJA

    125°C/W

    126°C/W

     封装选项

    SOIC-6 WB

    4.68mm x 11.5mm

    扩展的 S-O6

    4.68mm x 11.5mm

    此致、

    肖恩