This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:是否可以为两个并联器件使用单个 ILIM 电阻器?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269964/tps25947-is-it-possible-to-use-single-ilim-resistor-for-two-devices-in-parallel

器件型号:TPS25947

您好!

我想知道、如数据表的第9.7节所述、当并行使用两个 TPS25947器件时、是否也可以并联 ILIM 电阻器? 这意味着两个器件都使用一个 ILIM 电阻器、这是因为我正在使用 DPOT 来控制 ILIM、并且我的设计中没有添加另一个 DPOT。

此致、

斯帕什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sparsh:

    没关系、我们可以让 ILIM 引脚短接至并联 ILIM 电阻器。  

    此致

    G·库纳尔