This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:原理图检查和问题解决

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267939/tusb1044-schematic-checking-and-problem-solving

器件型号:TUSB1044

您好、TI!

  我们目前使用的是 TUSB1044芯片、电路设计已经显示在上传的 PDF 文档中、当前的情况是 SS1通道可以正常的识别 USB3.2。 SS2通道无法传输 DP Over Type 功能。 移除连接到 SS2通道的 TUSB1044芯片、了解如何正常使用 DP 功能。

   还有以下问题需要支持:

1、芯片在 GPIO 模式下是不是可以自由驱动的吗?

需要验证电路图的正确性。 我们使用了 USB3.2+DP1.4 2lan mode.e2e.ti.com/.../TUSB1044_2D00_reference-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有可以分享的方框图吗? 另外、您是否有可以搜索网络名称的 PDF 版本?

    TUSB1044输入来自哪里?  

    此外、TUSB1044 AUXP/N 实现看起来不正确。 为什么您有多个交流耦合电容器及其上拉/下拉电阻器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、因为公司的安全措施不能提供 PDF 版本、只能提供图片供参考。

    我重新上传了一个原理图参考设计、其中包括系统方框图和 TUSB1044 AUXP/N 的修订版实现

    谢谢

    利略
    e2e.ti.com/.../TUSB1044_2D00_RD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利略

    这是 DP 灌电流应用还是 DP 拉电流应用?

    您能否用零欧姆电阻器替换 C0808和 C0821?

    热插拔是如何连接的?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP 插座是 unisoc uis7885芯片作为输出,外部屏幕显示器。
    可以用 零欧姆电阻器代替。 更换后、这种现象仍然存在。 已连接 DP 屏幕上未显示任何输出
    热  插拔可连接 UIS7885的其中一个 GPIO 引脚。

    谢谢  

    利略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利略

    1.可以将 I2C_EN 更改为悬空吗? 这将禁用 TUSB1044 AUX 侦听并启用所有四个 DP 通道

    2.对于 AUX 通道、能否让 UIS7885 AUX 直接连接到 DP 插座、如下所示?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

     如上所述将 I2C_EN 更改成了悬空、并且  AUX 通道根据上图进行连接、这种现象保持不变。  已连接 DP 屏幕上不显示任何输出。

    谢谢  

    利略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利略

    您能否确认 SS2_RX 是通道0、SS2_TX 是通道1?

    此外、对于 AUX 连接、您能否检查一下这是否正确?

    HPDIN 是否在3.3V 时为高电平?

    完成上述修改后、您是否可以将 FLIP 引脚设置为0、CTL0 = 0和 CTL1 = 1并查看 Display 是否正常工作?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    我很高兴问题得到解决。

      DP 插座的热插拔引脚未连接到 TUSB1044的 HDPIN。 连接后、DP 功能正常。

    非常感谢你在这些天的帮助,并再次表示我真诚的感谢。

    谢谢

    利略