您好!
我们需要通过电池来驱动一个小型3V 直流电机、并具有100mA 电流限制和失速检测功能。
(我们使用的电机具有大约30uH/20Ohm 阻抗、20mA 空载电流)
经过长时间搜索、 BQ25173 看起来 非常适合我们的应用、因为我们可以设置所需的输出电压和电流限制。
对于失速检测、STAT 输出 具有与失 速信号完全相同的逻辑。
我们正在使用 EVM 对其进行测试、除一个奇怪的行为外、一切都运行正常:
有时、尤其是在平均电流较低时、输出电压会突然 降至0、就像稳压器关闭输出一样。
它会在41ms 内保持低电平、然后再次上升。 此操作只能发生一次、也可在数秒内重复。
您可以在下面的示波器上看到这两次发生的下降到零:

我们做了几个观察:
这种奇怪的行为 在电机冷却后持续发生、 而在电机 升温时变得不那么频繁。
向输出端添加10uF 电容器会有所帮助、问题似乎不再发生。
添加与电机并联的电阻负载也有帮助。 使用300R (=+10mA)时、问题频率要低得多。
此直流电机在 ISET 引脚上产生大量噪声(使用悬空电线的设置不起作用)
BQ25173似乎会对这种噪声做出反应、尤其是在信号接近于0时。
您是否知道当输出突然 变为低电平并持续41ms 时会发生什么情况?
我们是否应该只是增大输出电容、或者是否有更好的方法避免这种行为?
我们还会看到您发布了 BQ25173-Q1、它是否具有更强的抗噪声性能?
提前感谢您的帮助!