This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:TPS544B25的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269335/tps544b25-questions-of-tps544b25

器件型号:TPS544B25

尊敬的团队:

OCM 板上有两个 TPS544B25、 由于电流需求减少、我的两种材料的过流点也需要更新。 请帮助我检查代码文件是否有任何问题。
消息如下:
1.材料编号:116800001041A 输出3V3, Imax=4A,内部过流保护点设置为6A ,过流报警设置为5A ,代码文件在附件中,每个 CSV 文件和.xml 文件都被导出,请检查。
2.材料编号:116800001608A 输出2.57 Imax=3.5A 内部过流保护点设为6A,过流报警设为5A。 代码文件位于附件中,并分别导出 CSV 文件和.xml 文件。 请检查。

请帮助我尽快确认代码是否正常以及是否需要更改其他位置。 请罚款附件。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../CODE_F466B065E14F6F60_.7z

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我已使用 TI Fusion 电源设计器验证了.xml 文件。 对于2.57Vout 器件、我看到 Iout 警告和故障设置正确、请见下面:

    也为3.3Vout 器件正确设置了 Iout 警告和故障:

    数据表未指出在更新 Iout_WARN 和 Iout_FAULT 时需要执行任何额外步骤。

    谢谢。
    卡勒布