请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040 我正在尝试运行连接的电路、但输出电压不符合预期。 我使用了适当的电容器创建了模型、它仍然输出相同的不正确电压。 我相信 TPS 型号有问题。 是否有人可以尝试重新创建此电路并为我记录输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试运行连接的电路、但输出电压不符合预期。 我使用了适当的电容器创建了模型、它仍然输出相同的不正确电压。 我相信 TPS 型号有问题。 是否有人可以尝试重新创建此电路并为我记录输出?
尊敬的 Dominik:
请在添加输入和输出电容器的情况下再次尝试仿真。
更建议的方法是在从官方网站下载的附加 PSpice 模型上进行仿真。 我已经尝试过运行、可以生成正确的 Vout。

此致
雷