This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:使用具有悬空接地的可调节常规器件作为恒流源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269501/tps7a24-using-adjustable-regular-with-a-floating-ground-to-make-a-constant-current-source

器件型号:TPS7A24

我一直在使用与其他制造商的稳压器类似的电路来创建恒流源、以用作测量激励电流。  当此电路被激活时、固定电压输出和一个精密电阻器建立了一个恒定电流、此电流可被用于激发电路的另外部分并从一个在刺激点上测量的电压(简单 I x R)中测量一个隐含电阻。  以这种方式使用1%- 1.25%稳压器时、精度优于2%。  FAE 能否谈谈 TPS7A24是否会以这种方式工作?  我打算在我的设计的另一个部分使用 TPS7A24、如果器件能够正常工作、那么在该领域使用 TPS7A24将会很有帮助、而不是使用其他制造商提供的稳压器。  正如我说过的、我已经成功地使用了这种方法很多年、因此我知道某些稳压器在配置为恒流源时可以正常工作。  随附的原理图中显示了该电路、因为它将用于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释的一个更正。  在时间 t = T4时、该读数应为 VCC = 1.25V、而非 Vout。  VOUT 是稳压器的输出电压、在 VCC 以上浮动1.25V (因此测量值为2.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这看起来是一个非常巧妙的电路。  您正确地将 LDO 的 GND 悬空、这是要使 LDO 运行带有基于 GND 的内部基准电压作为电流源所必须执行的操作。 虽然我们尚未构建并测试它(因此我无法100%确定它是否能正常工作)、但乍一看、电路似乎会如您所描述的那样正常工作。

    我会仔细检查从 DGND 到 AGND 的连接。  如果它是电隔离、则理论上、+5VA 上的大部分电压将在电隔离两端下降、而不是在 Q16完全导通时下降10k 电阻器。  我假设您在某处连接了 DGND 和 AGND、例如用于星形地的网带、它们之间的相互浮动程度不高。

    如果您有任何进一步的疑问、我可以抓取 EVM 并对其进行修改、对其进行测试、以确认所有工作模式都能达到您的满意程度。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您查看电路。  我不能完全相信这条电路、因为它的一个基本版本出现在早在20世纪80年代和90年代就出版的旧版美国国家半导体线性应用手册中。  我已经对这个简单电路进行了一些修改、使其可由 CPU/MPU 和我自己的应用所特有的其他东西进行控制。

    是的、您在未显示的页面外连接中的 AGND 到 DGND 的连接是正确的;我做了一些快速剪切和粘贴、但我没有为该重要的部分而烦恼。  由于我需要与其他稳压器配合工作、因此我只想确认对于该器件、浮动接地不一定会有问题。  与部件的其余连接是连接在正常应用中,所以我认为这些连接将"说服"该部件,认为它是正确的偏置,并作为一个调节器(在它的"接地"和 Vout 之间调节).  实际上、该引脚会一直悬空、直到通过 R224 (连接后)建立实心电流路径、这时将建立有意义的电压。  我的背面位置是、如果我发现 SOT23-5封装尺寸(以及其他类似的封装尺寸)导致无法按预期运行、我可以用它来替代其他稳压器;这样可以避免在这种情况下硬件电路板重新旋转。

    如果论坛支持请求单允许、我将在新硬件到位并且有机会验证正确操作后添加确认说明。

    目前、TT 可以视为已完成、并且可以关闭。

    谢谢你。

    此致、

    M·梅耶霍夫