This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548B22相关问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269371/tps548b22-tps548b22-related-issues

器件型号:TPS548B22

您好,

1.如以下两张图片所示、BP LDO 输出电压一方面写为2.9V、另一方面写为5.07。 为什么会有不同呢?

2. 以下两个表描述了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    1. 如以下两张图片所示、BP LDO 输出电压在一处写为2.9V、而在另一处写为5.07。 为什么它不同?

    在上电期间、BP 最初升至2.9V、以便 BP 能够支持引脚检测。  一旦引脚检测完成、BP 电压将被释放并上升至5V、除非它受到 LDO 压降和 VDD 电压的限制。  在此引脚检测期间、BP 保持在2.9V、以使引脚检测电路即使在 VDD 仅为3V 时也具有恒定的基准电压。  BP 可以在正常工作期间上升到5V、以便通过为较低的 MOSFET Rdson 提供5V 栅极驱动器、从而最大限度地提高电源转换的效率。

    Unknown 说:
    2.  以下两个表描述了什么?

    表3描述了如何根据 A VSEL BP 至100kΩ 电阻器和用于对输出电压和所需故障响应进行编程的所需内部基准(RSP - RSN 的设定点)来选择 VSEL 至 AGND 电阻值。

    例如、要在故障时选择1.0V 基准电压(RSP - RSN = 1V)和"闭锁"响应、BP 到 VSEL 和 VSEL 到 AGND 的电阻器应分别为100kΩ 和75kΩ。

    "锁存"故障响应指示器件将关断以响应欠压或过压故障、并且在 EN 引脚置于低电平后再置于高电平之前不会尝试重新启动输出。

    VDETECT_TH  表描述了当一个100kΩ 电阻器从引脚连接到 BP 引脚并且所描述的 RLOW 电阻器被连接到 AGND 时每个引脚检测引脚(MODE、VSEL、FSEL)上的电压而 BP = 2.93V 时、用于启动期间引脚检测。  例如、对于100kΩ 和75kΩ、标称引脚电压为2.93V x 75kΩ/ 175kΩ= 1.255V。

    在引脚检测期间向 VSEL 引脚施加1.255V 电压会将内部基准电压编程为1.00V、并将故障响应编程到闭锁模式。