This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:TPS54719

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54719, TPS62870-Q1, TPSM8287A12, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268037/tps54719-tps54719

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件: TPS62870-Q1TPSM8287A12TPS568215

您好!

我们计划使用 TI 降压转换器器件型号、 TPS54719RTER 输出3.3V、为两个 Xilinx FPGA 的 VCCIO 供电 Spartan-7 (XC7S50-1FGGA484C、数量2)

输入电压= 5V

输出电压= 3.3V

Iout = 2.2A (静态负载)

总负载电容= 1173uF (去耦电容器)

您能告诉我们、将有多少浪涌电流流经输入电源、以及它是否是可靠的解决方案、是否可能为同一电源共享波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54719是一款非常旧的器件。  为什么要使用它?

    我们提供全新的 TPS6287x 系列、旨在为 FPGA 和处理器供电。  您可以使用 TPS62870-Q1并通过 I2C 将 Vout 设置为3.3V。  如果无法实现此功能、我们提供了12A TPSM8287A12电源模块、可让您在不使用 I2C 的情况下设置3.3V。  该器件提供引脚对引脚的6A 版本。

    任何降压转换器的浪涌电流都可以通过 Iout = Cout * Vout / TSS + ILOAD 进行估算。  输出中的浪涌电流是软启动期间的负载电流+为输出电容器充电所需的电流。  然后、借助以下公式将此输出电流转换为输入电流:IIn = Iout * Vout /(Vin * eff)。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能告诉我  TPS54719器件的停产(EOL)吗?

    另请推荐不带 I2C 引脚的器件。 由于布板空间限制、我们不需要任何额外的引脚、  

    此致、

    Puspam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puspam:

    TPS54719不是 EOL。  它只是旧的,所以有更好的选择。

    如果您不希望使用 I2C、则可以使用 TPSM8287A12模块而不使用 I2C 引脚。  它可通过硬件连接支持3.3V 输出电压、并可驱动您的大型输出电容器。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供的信息、正在尝试检查我是否可以 在 WEBENCH 工具中看到 TPSM8287A12 (3.3V、6A)的仿真结果、但无法找到模型。 您可以提供一些建议。

    此致、

    Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puspam:

    您可以在此处直接将器件型号输入 Webench: https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

    或者、您可以在此处找到指向该器件型号的直接链接: https://www.ti.com/product/TPSM8287A12#design-tools-simulation

    D/S 中还有实际的实测效率数据。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    在此回顾期间、我们计划使用降压转换器 器件型号  TPS568215 。 与此部件相关的查询很少。  

    查询1:我已下载此器件 TPS568215的仿真模型 、但无法在工具 TINA 中获取该器件。 您能建议路径前进吗?

    查询2:我可以在 WEBENCH 中找到 TPS568215。 我们是否能够控制 VIN 的斜升时间 以及是否可以将其更改为 符合我们的要求的负载电容器值(decaps) 并使用 Re 运行仿真。 因为发现了 WEBENCH 的一些限制、所以想要进行确认。  

    请求您尽早回复

    此致、

    Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Puspam:

    您能告诉我您为什么要使用该器件吗?

    如需支持、请使用该器件型号创建新主题。  不同的人支持它。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们不考虑  TPS62870-Q1 或 TPSM8287A12 器件的原因是、我们的 VIN = 5V、而这些降压转换器的上限 VIN (最大值)为6V、因此考虑到降额 、我们决定采用  TPS568215  使上限 VIN (max)= 17V。

    正如您的建议、我们将提出新的请求、但如果您有任何其他解决方案、请您提供建议。

    感谢您的支持。 谢谢!

    此致、

    Puspam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    这些器件的6V 额定值足以支持5V 输入。  这就是它们的主要用途。  当然,如果你愿意,你可以自由地获得更多的利润。

    克里斯