This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:使用不具有平衡功能的 BQ79616

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269971/bq79616-using-bq79616-without-balancing

器件型号:BQ79616

您好!

如果我使用的 BQ79616不具有仅用于监控的平衡功能、我可以将平衡引脚保持悬空还是将它们连接到 VC 引脚? 或者我应该只为它们添加一个从 VBAT 到 GND 的电容梯?

谢谢!

阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    如果您将 CB 引脚连接到电池、它们本身不会实现电池平衡。 只有当 MCU 发送特定命令时、它们才会开始平衡。 因此、您可以正常连接 CB 引脚并获得所需的功能。 此外、CB 引脚用于冗余 ADC 测量、因此最好连接它们。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊冗余的 ADC、忘了他了。 谢谢、我会像原理图所示那样添加一些内容。