This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:字节计数用法

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268151/tps25750-byte-count-usage

器件型号:TPS25750

大家好、

字节计数是在 I2C 通信协议中定义的、但客户不确定利用字节计数的用例。 预期会使用哪种用例?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    感谢您联系 E2E!

    我明天会尽量回答你们关于 PBM 的问题。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    字节计数用于提供该 I2C 事务中发送的数据字节数。  

    GUI 中的 I2C 控制器事件表显示了这方面的一个很好的示例。

    在这种情况下、字节计数将是 i2c 事务中的字节数。

    如果在这种情况下选择了第5个 SRC PDO、则 PD 控制器将向在该目标 I2C 地址指定的器件发送3个字节的数据。  

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    谢谢!

    凯文