This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:有关 TPS543C20RVFR 的咨询

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269745/tps543c20-inquiries-about-tps543c20rvfr

器件型号:TPS543C20

您好!

我的客户正在使用 VIN = 12V、VOUT = 0.864V 的 TPS543C20RVFR。

他们对该器件有一些疑问。

Q1)是否存在与输入电压变化相关的关断功能? 如果是、那么在上述用户条件下、关断的输入电压是多少?

Q2)内部二极管中的电流是多少?

Q3)用户可以从此器件选择多少种电压输出模式?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    Q1)是否存在根据输入电压变化的关断功能? 如果是、那么在上述用户条件下、关机的输入电压是多少?

     TPS543C20在 VDD 和 VIN 上都具有欠压锁定功能、如果 VDD 或 VIN 引脚电压低于其锁定阈值、则会禁用转换。  其典型下降阈值为:

    VDD:3.6V

    输入电压:3.0V

    如果 VIN 超过14V 或 VDD 超过16V、则没有检测阈值、但较高的输入电压可能会损坏 MOSFET。

    [报价 userid="443028" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269745/tps543c20-inquiries-about-tps543c20rvfr ]Q2)内部二极管中的电流是多少?

    您询问的是哪个特定的二极管?

    BP 至 BOOT 开关(不是二极管)的额定值用于处理驱动2.2MHz 高侧 MOSFET 所需的电流、而不用于驱动任何外部负载。

    如果您询问另一个 二极管、您询问什么是二极管?

    [quote userid="443028" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269745/tps543c20-inquiries-about-tps543c20rvfr Q3)用户可以从此设备选择多少种电压输出模式?

    抱歉、我的困惑、"电压输出模式"这个词是什么意思?

    TPS543C20旨在支持将直流输入电压转换为直流输出电压、其输出电压是通过将 RSP - RSN 引脚上的电压调节为等于由 VSEL 引脚设置的内部基准电压来实现的。