请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好!
我们将 BQ25601RTWR 用于我们的应用、并需要降低 tQON_RST 支持。
是否有任何方法可以做到这一点、因为我找不到任何方法?
是否有任何其他具有可变 IC 的 tQON_RST 或 tQON_RST<= 3秒。
谢谢
J·阿什什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ashish:
感谢您通过 E2E 联系我们。 遗憾的是、没有办法减少 tQON_RST 时序;它是一个固定值。 此外、我们没有 tQON_RST < 3秒的类似 IC。
根据 QON 引脚的设计、较短的保持低电平时间(典型值为1秒)将使器件退出运输模式、然后较长的 QON 保持低电平时间(典型值为8至10秒)将启动系统复位功能。 这两个功能的 QON 时序之间必须有足够大的差异、因此为什么我们与 BQ25601类似的 IC 都无法满足您所需的时序。
此致、
加勒特