This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无线充电在几秒钟后会失败、在完美校准后开始工作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267900/bq51013b-wireless-charging-fails-after-several-seconds-works-when-alignment-is-perfect

器件型号:BQ51013B

我为此 IC 设计了定制 PCB、并调优为30uH 平线圈。 原理图如下所示:
 

在不进行修改的情况下、该电路板能够从通用的现成发送器中提取100mA。 但是、添加我们的实际负载(充电器设置为500mA 的锂聚合物)时、与充电器的连接出现故障、随后将每3秒左右仅脉冲到5V 并持续几毫秒。 我假设这是由于调谐不良或 FOD 导致的糟糕通信。

在阅读过这些论坛之后,我尝试了几件事:

重新测量了 Ls 并提高了 C2电容。 这似乎增加了电路板提供5V 输出的时间、但并没有显著增加。
2.将 FOD 电阻增加到220,然后增加到250。 无影响
3.将输出电流降低至~μ A 600mA 无影响
4、最后我把 COM1、COM2的电容值增加到44nF、在500mA 上能够保持一个稳定的5V 输出电压!

但是:虽然我可以充电、但我发现线圈需要非常精确地对准我尝试的任何发送器(我有6个不同的发送器)。 如果它未对齐、输出将在随机一段时间后(有时是30s、有时是5m)掉出。  

在15W USBC 充电器上、它从其线圈输出9V 电压时、它也总是掉出。  

对如何提高此设计的输出稳定性有何建议? 是否应该重新访问线圈匹配/调优? 可以进一步增加 COM 电容器的大小吗?

非常感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    对于线圈、L = 30uH、它有多大、具有 P/N、您能告诉我什么?

    BQ51013B 正在馈送的充电器的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以:

    下面是线圈的图片、它是一个带柔性铁氧体背衬的扁平线圈、我们从中国的线圈 MFG (定制)采购、因此没有 P/N。 他们为我们提供了可以正常工作但容易发生故障的接收器电路、因此我们决定旋转自己的接收器板。 测得的 L 恰好是30uH、而 L 大约是18uH。

     我们正在使用的3种充电器与之类似:我们为产品添加了白色标签的现成发射器。 它们均为 Qi 标准 WPC1.2 5W 充电器。 一个是9V 10W 充电器、它在发生故障前仅传输约1分钟的电源。
    另外三个来自亚马逊: 一个| 两个 | 三个
    这些充电器的一个好处是、它们会在通信成功且正在传输电力时呈蓝色亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有看到线圈图片、您可以重试吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...文件共享似乎不适合我。 这里是 一个链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick

    该线圈看起来非常像标准的12uH 48mm X 32mm 线圈、请参阅附录。

    但您可以确定 Ls (可用空间)值为30uH。?  是否可以将 Ls 的值降至18uH?

    Ls 的值通常较高的 L 值。

    "有什么关于如何提高此设计的输出稳定性的建议? 是否应该重新访问线圈匹配/调优? 我可以进一步增大 COM 电容器的大小吗?" Bill J,COM 电容可以增加到68nF。  匹配/调优可能会有所帮助。   是否可以 使用 Wurth 线圈进行测试?

    但是,当添加我们的实际负载(充电器设置为500mA 的 LiPo)时,与充电器的连接失败

    Bill J --来自负载的噪音可能会导致 通信问题。  如果可能、使用电阻负载进行测试。  增加输出电容将有助于降低负载噪声。

    您正在使用什么充电器?

    另外三个来自亚马逊: 一个| 两个 |三个

    Bill J -- TX 看起来不错  通信性能 会因 制造商而异。如果您有噪声问题、很有可能会 看到一些 TX 可以正常工作、而其他 TX 不能正常工作。

    e2e.ti.com/.../760308103202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Bill。

    我有标签向后, Ls (自由空间)是18uH 和 L 的(耦合)是30uH。 只需在几个线圈上使用 LCR 表重新检查。

    只是尝试将 COM 电容增加到68nF、但性能没有明显改善。  

    我在输出端有10uF 和100nF 电容器-负载噪声不是很高:MCP73831锂聚合物充电器电流限制为0.5A

    有什么想法、为什么通信在9V 充电器掉电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:如果我大幅增加线圈的空气间隙(使用纸张时再增加1厘米)、则与9V 变送器的连接将得到改善。 这让我觉得它正在调优-有什么想法可能会导致这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我需要与您核对几件事情、并向您发送请求、然后我们可以安排 PM 对话。