This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS65941212EVM

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264259/tps6594evm-tps65941212evm

器件型号:TPS6594EVM

大家好!

您是否知道如何通过 PMIC GUI 创建.json 文件?  

我通过 PMIC GUI 设置了一些寄存器、并希望进行保存、如果我要再次设置、我只加载.json 文件。 它非常方便。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264259/tps6594evm-tps65941212evm "]

    您是否知道如何通过 PMIC GUI 创建.json 文件?  

    [/报价]

    json 文件仅用于 开始 NVM 配置  以及设置静态和 PFSM (任务状态)时的更新信息。

    使用下图作为指南。

    1. 输入 开始 NVM 配置
    2. 在配置中的任意时刻点击 File and Save Configurations 以保存 GUI 设置。

    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264259/tps6594evm-tps65941212evm "]

    我通过 PMIC GUI 设置了一些寄存器、并希望进行保存、如果我要再次设置、我只加载.json 文件。 它非常方便。

    [/报价]

    如果我对您的请求理解正确、您希望启动 PMIC 并更改一些寄存器、当您必须再次重启 PMIC 时、只需加载.json 文件即可重新加载您之前所做的所有更改?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当我 依赖于 你的步骤, 只是加载以前的.json 文件,然后单击"保存配置",我得到了新的.json 文件,但当我重新加 载这个新的.json 文件, GUI 无法识别,不显示" template loaded successfully". 您能告诉我为什么吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我加载.json 文件、然后进行保存、创建新的.json 文件、我认为代码是相同的、但我比较了、确实有一些差异。 您能告诉我什么是阶梯错误吗?   

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曲棍球、

    我将尝试重新创建您的步骤、以了解您为什么遇到错误、您能否写下您的步骤?

    感谢您对此事的耐心、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我将展示我的步骤

    1:点击"开始评估器件"

    2:点击"NVM Configuration"  

    3-4:点击"TPS6594X"、然后点击"Configure"

    5:单击" File"(文件)、然后单击"Open Configuration"(打开配置)

    6:选择我的.json 文件:

    并且 GUI 会显示"template loaded successfully"

    7、8:点击" Validate"、然后点击"define PFSM"

    9、10、11:点击" PFSM 验证"、然后点击"验证 PFSM"、再点击"生成程序"

    12单击"Continue with warnings"

    13单击" Save Configuration"

    我将获得新的.json 文件、而不会对旧的.json 文件进行任何更改  

    14:我 关闭 GUI、 然后再次启动、 打开我的新文件   

    GUI 不会显示"template loaded successfully"。 我比较旧文件和新文件、它有一些差异、我之前向您展示过。

    您能帮我检查一下我错了哪里吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我比较了一些差异、然后我只在新的.json 文件中添加了一些代码、

    让新文件是相同的旧文件代码在这个地方,其他差异我不改变。 并重新加载该文件、  显示"template loaded successfully"。

    我是否只添加此代码? 不用考虑其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间详细说明您的步骤!

    Rocky 可确保您所做的所有更改都已保存并在下次打开 GUI 时正确加载、请在第11步之前进行保存。

    请勿直接对.json 进行编辑、因为这会导致 GUI 中出现未定义的行为或错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我根据你的步骤,并在11st 步骤之前保存新的.json 文件,但当我重新加  载新文件,没有显示" template loaded successfully"也.

     仍在我的 EVM 中对新的.json 文件进行编程、我的 EVM 不会输出任何电压、

    1 :所以我认为我的新.json 文件是错误的?  

    2: 当我的 EVM 编写完新的.json 文件后、 EVM 无法连接 GUI、请参阅我的图片、仅显示已连接的 MCU、未连接的 PMIC 和 EVM D5 (nRSTOUT) 照明、您能告诉我出了什么问题吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曲棍球、

    我可以帮您一个忙吗、您编程到板上的.json 文件、您能将其发送给我吗?

    您可以将其私密地发送给我。

    1 :所以我认为我的新.json 文件是错误的?  

    [/报价]

    也许,但我需要看到它之前,我可以说任何一种方式。

    2: 当我的 EVM 编程了新的.json 文件时 、EVM 无法连接 GUI、请查看我的图片、仅显示连接的 MCU、未连接的 PMIC 和 EVM D5 (nRSTOUT) 照明、您能告诉我哪里出了问题吗?

    能否尝试将使能引脚从中间引脚连接到底部引脚置于低电平 J45? 执行此配置并接通电源。

    感谢您的耐心等待、

    Nicholas。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Rocky:

    我无法读取此信息、您是否尝试通过 E2E 工具上传文件?

    似乎没有说明标签末尾、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我按照您的步骤创建新的.json 文件、并将该.json 文件另存为其他新文件、全部都可以。

    我想、可能是我的原始.json 文件出错了。 但 原始.json 文件可以成功打开。  您能帮我检查我的 SAVE .json 文件吗? 该文件按我的原始文件保存。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过其他渠道继续提供这种支持。