This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关锂离子电池充电 IC 选项和 JEITA 配置文件兼容性的查询

Guru**** 2391215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268896/query-regarding-li-ion-battery-charging-ic-options-and-jeita-profile-compatibility

主题中讨论的其他器件:BQ21080

尊敬的德州仪器团队:

我目前正在从事一个项目60mA、其中包括为配备两节3.7V 250mA 锂离子电池的器件集成锂离子电池充电 IC、此处为最大负载供电

我打算对每个电池使用单独的充电 IC、每个电池都具有电源路径功能、保护功能和带温度感应(TS)的电池监控功能。

在我研究过程中、我遇到了两个不同的电池监控曲线:JEITA 曲线和热/冷曲线。 我对这些配置文件有疑问:

1.在日本销售产品时,遵守 JEITA 规定是否是强制性要求? 使用针对高温/低温充电配置的充电 IC、我能否达到日本指南要求?

我之所以提出这个问题是因为我注意到德州仪器提供的将 JEITA 曲线与电源路径功能相结合的有限选项。 在有此类 IC 的情况下、它们往往相对昂贵或库存有限。 假设我的应用需要使用两个充电 IC、那么所涉及的成本会成为一个重大问题。

如果有任何见解、建议或替代方法能够帮助我有效且经济高效地应对这些挑战、我将不胜感激。

感谢您的帮助和专业知识。

此致、
鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    既然你已经提到了250 mA、以及电源路径、这就让你进入线性充电器类别。 BQ21080是一款具有成本效益的出色器件。 它是一种 I2C 器件、可在软件中针对 JEITA 进行配置或仅进行热/冷配置。 这有助于符合 JEITA 或热/冷温度标准。

    我认为没有 JEITA 要求、但在其他要求中可能需要检查用于确保器件安全的法规。  

    此致、

    Anthony Pham。