This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电器兼容性和可能的定制应用程序错误

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730, TPS25750, PMP41013, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260715/tps25750-charger-compatibility-and-possible-customization-app-bug

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25730、BQ25731、 PMP41013TPS56339、BQ25792

您好!

我想使用 TPS25750和 BQ25730开发应用 。 我完全知道官方的兼容性只有 BQ25731、所以我尝试使用该设置的自定义应用、看看我得到了什么。  

很遗憾、当我选择  BQ25731时、我无法为电池充电选择低于9.2V 的电压、但充电器与1S 电池兼容、因此我应该可以选择4.2V 作为充电电压。 我缺少什么吗?

关于与 BQ25730的兼容性:  
 TPS25750是否 也会检查充电器 ID? 两种充电器具有相同的 I2C 从器件地址、但充电器 ID 不同。  

在封装/引脚方面、BQ25730和 BQ25731是相同的、唯一的差异是 BQ25730具有电源路径和一个用于驱动电源路径 FET 的引脚。 它们具有与 BQ25731上 MOSFET 驱动器引脚 NC 相同的封装和引脚。 我能否认为、如果用户不关心电源路径功能、 BQ25730/1可以完全互换?

寄存器似乎这样构建、在 BQ25730上 为电源路径实现的功能保留在 BQ25731上、因此为非电源路径 BQ25731版本开发的软件在电源路径版本 BQ25730上的工作原理完全相同、并具有默认电源路径参数 (事实上、所有 BQ25731寄存器中的保留位的值似乎都对应于 BQ25730中的默认值 )。 此操作通过并排比较两个数据表寄存器映射和寄存器说明来完成。 我以为为 BQ25731编写的软件 与 BQ25730直接兼容时、我的 想法是否正确?

谢谢、此致、
Filip-Razvan Lupas。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750不检查充电器 ID。 解决方案假设在设计时使用合适的 BQ 器件。 我们会探讨您提出的其他问题、然后回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、您好!

    Unknown 说:
    很遗憾  、当我选择 BQ25731时、我无法为电池充电选择一个低于9.2V 的更低电压、但充电器与1S 电池兼容、因此我预计可以选择4.2V 作为充电电压。 我缺少什么吗?

    这是 GUI 中的一个错误、目前正在 评估中、另一位客户也遇到了相同的 GUI 问题错误、团队同事能够创建手动权变措施、以便在此期间解决。  如果您想在此期间执行此操作、我可以查看是否可以为您执行此操作。  您能否导出设置并在此处提供设置以及提供所需的 BQ25730值? 充电电压和电流?

    我是否可以假定如果用户不关心电源路径功能, BQ25730/1可以完全互换?
    [quote userid="573828" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260715/tps25750-charger-compatibility-and-possible-customization-app-bug 这样假设为 BQ25731编写的软件 与 BQ25730直接兼容 ?

    我没有看到使用 BQ25730而不是 BQ25731有任何明显的问题、之前的客户能够使用来为 BQ25730交换 BQ25731、

    类似的问题、没有问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Christian、您好!
    感谢您的答复、也感谢您延迟回复。 我在一定程度上了解这篇文章的解决方法、但想知道从那时起是否有任何进展、或者我是否仍需要联系以手动生成配置文件。
    由于规范定义尚未最终确定、我仍要定义设置、但会尽快将其添加到此线程的后续帖子中、或者我应该在其他地方发送该请求并关闭此主题吗?  

    我希望确保如果 GUI 错误仍然存在、仍有某种方法可以获取具有4.2V 充电电压的自定义配置文件。  

    谢谢、此致、
    Filip.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国于9月4日关闭、请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、您好!

    我与一位专家讨论了该问题、得知这不是 GUI 中的错误。 这是 TPS25750器件的一个问题。 TPS25750的硬件限制会阻止其将充电电压设置为9.2V 以下、 因此、我无法创建手动权变措施。  

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Christian、您好!

    当然、这不能也不应该是 TPS25750的硬件问题、因为我假设只有与充电器的通信使用通用 I2C 接口、如果根据硬件限制、您是指 PP5V UVLO、 这与此无关、因为 TPS25750连接到仅 UFP/受电方端口、并且当没有 VBUS 时 PP5V 不需要电源(我认为这是您/您的同事说不可能的情况)。 该限制也非常具体(似乎)、适用于 PMP41013参考电路的特定硬件配置。  

    作为验证检查、考虑到使用  PMP41013降压转换器(TPS56339)通过电池组为 PP5V 供电、如果将其更改为降压/升压转换器以通过1S-5S 电池组实现真正的双向运行、那么该限制是否仍然存在(理念上、始终不介意实用性)?  

    如果能确认我们仍然可以在  GUI 错误中使用该方法 来获取自定义配置文件、那将会非常有用、否则我们就不太愿意使用该器件。  

    谢谢、此致、
    Filip.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、您好!

    我再次与该专家进行了交谈、他确认这是一个需要将最低充电电压设置为9.2V 的硬件/固件问题、我们目前正在研究该问题、但目前我们没有时间来确定何时解决该问题。 我可以在我获得更多信息时为您提供更新。 我与创造了手动工作的人交谈,他说,这是不建议的,因为这是一个困难的过程,可能会导致进一步的问题。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Christian、您好!
    感谢您的快速跟进。  
    最后一个问题是、如果我改为使用 bq25792、在 TPS25750应用中、该应用中没有此类限制(可以设置4.2V 输出)、但根据您的解释、这是 TPS25750的一个问题、是9.2V 限制会继续存在、而只是未在应用中突出显示?  

    此致、
    Filip.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、您好!

    最后一个问题,如果我改用 bq25792,因为在 TPS25750应用中不存在此类限制(可以设置4.2V 输出),但根据您的解释,这是 TPS25750的一个问题,是9.2V 限制转移。 但只是没有在应用中突出显示?  [/报价]

    我将研究这个问题、在我获得更多信息时、会向您提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filip、您好!

    很抱歉 、您对此感到困惑。 我的同事提到的硬件/固件问题涉及 连接到 DFP/源端口的 TPS25750。 当 TPS25750连接到仅 UFP/仅受电方端口并选择 BQ25731时、还有一个 GUI 错误会阻止充电电压设置为低于9.2V。 GUI 错误目前正在研究中、但目前我还没有确定解决该 GUI 错误的时间框架。

    最后一个问题,如果我改用 bq25792,因为在 TPS25750应用中不存在此类限制(可以设置4.2V 输出),但根据您的解释,这是 TPS25750的一个问题,是9.2V 限制转移。 但只是没有在应用中突出显示?  
    [/报价]

    是的、您应该能够使用 输出为4.2V 的 TPS25750/BQ25792、因为这是 TPS25750/BQ25731的 GUI 问题

    此致、

    Christian。