This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:取决于 USB 类型的电流限制、类似于 USB-PD-CHG-EVM -01

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269325/bq25790-current-limit-depending-on-the-usb-type-similar-to-usb-pd-chg-evm-01

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: TPS25750

BQ 团队、您好、

一位客户有兴趣将 BQ25790与 TPS25750一起使用。

根据所连接的电源、TPS25750具有以下电阻器值。

与 TPS25750结合使用时、BQ 如何处理电流限制? 它会写入以下电阻器吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    不使用 BQ2579X D+/D-线路、TPS25750向 BQ2579x 输入电流限制寄存器执行写入操作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。

    "你在胡说什么?" 原始文章中所示的电阻器是否已写入?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    不是电阻器、而是 IINDPM (输入电流限制)的 I2C 寄存器。  VBUS_STAT 寄存器可能不准确。

    此致、

    杰夫