This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:仿真误差

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264768/tps7h5005-sep-simulation-errors

器件型号:TPS7H5005-SEP
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好、我一直在尝试 针对 TPS7H5005-SEP 执行仿真、但我始终收到一个错误、 告知我通过网站上传的仿真已导入模型。  变压器本身的值也发生了修改、但这 只是全部修改了。  错误状态为"检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 然后程序会 中止、不允许我 进一步运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrett、

    有几个不相关的原因可能发生这种情况,我需要更多的背景来澄清哪一个是主要的罪魁祸首。 您能否回答几个其他问题:

    1.在进行任何更改之前模型运行是否没有问题?

    2.您是从 TPS7H5005-SEP 网页下载模型、还是使用 PSpice-for-TI 打开项目或者直接通过内置库打开测试原理图?

    3、您是多久前下载了 PSpice-for-TI 的呢?  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    1.我确实有问题。 但是、我能够通过放置一个特定数量的测试点来缓解这些问题。 添加到原理图中。

    2.我确实 直接从网页上下载了 TPS7H5005-SEP 的模型。  然后、我在 PSPICE 中使用了下载的模型。

    3.我大约一周前就下载了这个模型。

    谢谢!

    哈尔雷特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jarrett,

    感谢确认。 我能够重现您的问题。 这种设置和使用不会产生您遇到的错误、因此我将检查它是否已正确添加到内部库中。 如果在将其添加到内置库时出现错误、则 PSpice-for-TI 可能无法将其识别为 TI 模型-因此会出现错误消息。

    我将在大约2天内更新您、一旦我能够确定是否是这种情况。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrett、

    我只是为内置库刷新了模型文件。 更新内部服务器可能需要一天到两天的时间、但之后、我们应该能够看到此修复程序是否解决了问题。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah。 我有点忙于 其他任务。 但我会给这个模特再试一次,我很感激他们的帮助。

    -Jarrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Jarrett,

    完全不用担心。 一旦你有时间返回到这个,并给它再次射击,让我知道是否一切似乎也在你的最终解决,或者是否 仍然有问题 ,我们可以根据需要再次拿起它。 总是很乐意提供帮助!

    祝你一切顺利。

    莎拉