This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:TI 和#39电池充电器 IC 解决方案

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267030/bq25756-ti-s-battery-charger-ic-solution

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25155、BQ25798

您好!  

有任何适用的 TI 电池充电器产品吗?

要求:
・锂聚合物电池1节电池
・输入电压最大值:8V 或更高
・充电电压:4.2V
・电池温度监测功能
・μ A 过充和过放电保护
・充电电流监测功能
・电压剩余监控功能

必要条件:
充电电流(CC 下):100mA 或更高
具有 LDO:2V 至3V

我们已经按照要求设置了剩余的电池电量监测功能和充电电流监测功能、但是如果在电池充电器中难以构建、我们想了解一些外部元件。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    输入电压范围是多少? 您只提到8V 或更高。 最大输入电压可以达到多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    输入电压范围是多少? [/报价]

    关于输入电压范围、目前的太阳能电池规格如下。
    -下限电压:未决定
    -电压上限: 8 V

    因此、产品应能够在尽可能低的电压下运行。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    根据您的要求、我推荐 BQ25155: www.ti.com/.../BQ25155

    该部件随附500mA 充电电流、集成式 LDO、集成式 ADC (用于测量电池电压和充电电流)和最大绝对值为20V 的输入电压。  

    对于输入电压范围、充电器是需要在8V 输入电压下运行、还是只需要支持8V?

    此致、

    查尔斯·哈森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles:

    对于您的输入电压范围,充电器是否需要在8V 输入电压下运行,还是只需要支持8V?

    BQ25155是一款线性充电器、专用于采用5V USB 输入的可穿戴产品。 至于输入电压范围、将使用的太阳能电池的技术规格是电压上限:8V、因此输入电压必须最大为8V。 如果有任何产品支持8V 或更高的输入电压、并具有2V 或更高的内置 LDO、请告诉我。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我明白了。  我们没有具有8V 工作输入电压和2V 或更高集成 LDO 的充电器。

    可能对您有用的产品是 BQ25798、这是一款支持太阳能电池输入的降压/升压充电器。  该部件带有一个与电池分离的 SYS 引脚、您可以将一个外部 LDO 连接到 SYS 引脚以提供该额外的电压轨。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Charles:

    根据您的要求,我推荐使用 BQ25155: www.ti.com/.../BQ25155

    由于成本是我们应用的首要考虑因素、因此我们建议考虑使用 LDO 将8V 电压降至5V、并将5V 输入至 BQ25155。  
    根据我发送的条件、BQ25155是否是最佳解决方案?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、由于 IC 的输入电压现在为5V、我会在此处推荐 BQ25155。

    此致、

    查尔斯·哈森