This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:预放电模式不工作

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258566/bq769142-pre-discharge-mode-not-working

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76952EVM

尊敬的团队:

在尝试 使用 BQ769142 PREDISCHARGE 模式功能时遇到问题。  

有关电路配置方式的说明。

  • 已使用所有保护 FET、其配置 相当于数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq769142.pdf)的图16 
  • 主 FET (DSG 和 CHG)每个都是一组4个 N 沟道 FET。
  • 预(dis)充电 FET 是具有200R 限流电阻器的 P 沟道 FET。
  • 所有栅源上拉电阻均为1 MOhm。
  • PACK+上有一个大于200uF 的电容器组、这是我想要的预放电模式。
  • PACK+通过10k 上拉电阻器连接到 BQ769142 LD 和 PACK 引脚。
  • BQ769142电流检测从未使用过。 SRN 和 SRP 引脚短接在一起。
  • 电荷泵电容器为470nF

BQ769142配置为:

  • PDSG_EN 位设置为1
  • 预放电超时设置为30ms
  • 预放电停止增量设置为0 (禁用)
  • 电池 UV 阈值为3.0V、电池 OV 阈值为4.2V
  • 电荷泵过驱 配置为11V。

我遇到的问题是 、在测试时(没有发出 ALERT、SS 或 PF 标志) 、我永远无法观察到 PDSG FET 在 DSG FET 之前导通、 尽管看起来很明显、但 在 DSG 开启之前、它应始终开启30ms。 提交 ALL_FETS_ON()命令时,仅打开 CHG 和 DSG。

BAT+设置为22.2V (每节电池3.7V)、PACK+在0V 时断开。

那么,从上面的信息,你能看出任何原因 PDSG 无法工作吗?

可能感兴趣的其他奇数观察结果:

  1. 在 FET 测试模式下运行时、我可以切换 PDSG FET 、但 出于某种原因、PDSG 和 DSG 都会导通。
  2. 实际上只要我 运行 CHGTEST ()或 PDSGTEST (), DSG 就会开启。  这是预期结果吗?
  3. 我无法在不改变信号电平的情况下探测 PCHG 和 PDSG 栅极驱动信号。  当 将 PCHG 或 PDSG 设置为禁用时、 用 DMM 电压探头或10倍示波器探头 pok 这些网络 足以将线路拉低、从而导通 FET。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您能否共享原理图中与 DSG、PDSG、CHG 和 PCHG 引脚相关的部分? 通常、示波器探头不足以将其下拉、因此我当时认为这可能是某种硬件问题。 PDSGTEST ()不应同时启用 PDSG 和 DSG。 它应该只启用 PDSG、这也让我认为这会是硬件问题。 如果说 PDSG FET 由于振荡探头而导通、如何确认 PDSG 未导通?

    值得尝试的一件事是将栅极上拉电阻切换到10M Ω。 这是典型的建议值、1m Ω 时偶尔会导致漏电流问题。

    此致!
    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    感谢你的帮助。  以下是 原理图的有效副本。

    显示的所有控制信号(CHG、DSG、PCHG、PDSG、BQ_PACK、 BQ_LD)直接进入 BQ 芯片。 不过、注意 这些信号连接在板对板连接器上、可能需要注意、因为 BQ 芯片不靠近电源开关。 我不明白这应该很重要、但值得一提的是、

    我将运行一些新的测试、将 PDSG 和 PCHG 上拉电阻值更改为10 MOhm、但我第一次尝试 时、大多数情况下只是在对信号放置探头时增加了下拉效应。 我已经尝试替换 BQ 芯片、以防一个芯片损坏、但我看到对所有使用的器件都有相同的影响。

    以及如何在探测时观察 PDSG FET 导通。  当我探测 PDSG 时、我可以看到 PACK+电压上升。 当 PDSG 信号下降时、PMOS 导通、并允许通过 PCHG/CHG 体二极管和 PDSG FET 为输出电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们正在等待您的新测试结果。

    建议我们通过探测 PDSG FET 的漏源来查看其是否导通。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    随附了一些图、其中上拉电阻更改为10 MOhm。   这些图显示了 FET 测试模式的 CHG (绿色)、DSG (黄色)、BAT+(红色)和 PACK+(蓝色)、其中仅通过 PCHGTEST ()、CHGTEST ()和 PDSGTEST ()命令切换单个 FET。

    通过一些屏幕截图可以看出 Battery Status、Alarm Status、FET Status 和 Manufacturing Status 中设置了哪些位。    此外、这还有望清楚地展示在给定单个 FET 测试模式命令的情况下哪些 FET 进行了开关。

          

    这些图显示了两个不同时间帧中的同一事件(切换的控制信号之一)(顶部:20us/div、底部:2ms/div)。

    从 CHG 图(左)可以看出,当 发送 CHGTEST()命令时, CHG 和 DSG 同时开启。

    对于 PCHG 图(中间)、CHG 信号(绿色)不会置为高电平。  FET Status (FET 状态)指示 PCHG 和 DSG 已启用、且 PACK+节点电压达到21.7V、而不是22.2V。

     最左图显示了 PDSG 被切换时的响应。  如上所述、FET 状态寄存器表示 PDSG 和 DSG。

    在测量时、共源极/漏极节点(CD)严格跟随 PACK+节点、因为 DSG FET 始终导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我怀疑这可能是由体二极管保护引起的。 总之、当器件检测到电流流过关断的 FET 的体二极管时、它会导通 FET 以延长 FET 的寿命。

    要查看是否是这种情况、您可以在  设置:保护:体二极管阈值。  默认值为50mA、最大值为32767mA。 我建议将此值更改为非常高的值、从而有效地禁用它、然后再次尝试这些测试以查看是否对结果产生任何影响。

    请记住在完成后将阈值改回合理的值!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我先试试、因为我还没有尝试过。 但是、值得说明的是、我们的电路中实际上并未连接检测电阻。  BQ769142的 SRN 和 SRP 短接在一起、因此 BQ 应始终为0A。

    我将看到将体二极管阈值增加到它的最大值会发生什么情况。

    此致、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们将等待您的最新结果。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max 和团队:

    对不起响应速度慢-我上周离开了。

    我重复了与之前相同的测试、但 体二极管阈值设置为30A。令人遗憾的是、它没有改变系统的行为。 DSG FET 仍始终在 FET 测试模式下启用。

    从你的答案上面的事实,我不能探测 PCHG 和 PDSG 引脚而不影响它们的价值似乎是最奇怪的行为 ,所以这似乎仍然是我需要探讨的东西-然而,   与 BQ769142文档中的示例设计相比、我认为我们的设计没有任何差异。  

    另外、我想知道我们的固件是否引入了某种其他配置问题、因此可能值得 在 BQ76952EVM 评估模块上测试 BQ 初始化的部分。  我们在主要设计中使用 BQ769142的哪种情况下、  使用 BQ76952EVM 进行测试会得出值得的测试结果、还是这些器件有很大不同?

    谢谢。

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果连接了负载、您可以观察 R2上的电压以更好地确定 PDSG FET 的状态。 理想情况下、您将能够使用单个示波器探头测量 PDSG、从而在整个 R5上进行测量。

    BQ76952EVM 可以让您对 固件有一些了解、与 BQ769142相当。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我设法解决了我们的设计问题。 该问题有点模糊、但与 BQ769x2初始化中的一个错误相关、

    如前所述、我们在设计中不使用传感电阻器、因此只将 SRN 和 SRP 短接在一起。  在固件中、有效捕获的 Rsense = 0欧姆。  在初始化过程中、我们根据  《参考手册》第28页给出的公式来设定 CC Gain:CC Gain = 7.5684/Rsense。

    因此我们得到了零分频误差。 然而、在这里、CC Gain 是 IEEE-754 32位浮点数、可以除以零、因为+infotity 是有效值。  因此、我们在 CC 增益寄存器中编程0x7F800000 (+INF)、 我想会触发一些 BQ769x2保护、从而导致 PDSG 无法为我们开启(以及可能还有一些我们尚未遇到的其他问题)。

    感谢 Max 和 Asher 帮助修复我的问题。

    此致

    阿里