This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSS-MOTHERBOARDEVM:是否有 TPS1HCxxx 系列子卡版本?

Guru**** 2536230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, TPS1HA08-Q1, TPS1HC30EVM, TPS2HB35-Q1, TPS2HB50-Q1, TPS2HB16-Q1, HSS-MOTHERBOARDEVM, TPS1HC100EVM, TPS1HB08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268969/hss-motherboardevm-does-it-has-tps1hcxxx-series-daughter-card-veriant

器件型号:HSS-MOTHERBOARDEVM
主题中讨论的其他器件:TPS2HB08-Q1、TPS27SA08、 TPS2HB35-Q1TPS2HB50-Q1、TPS1HA08-Q1 TPS2HB16-Q1、、 TPS1HC100EVM、TPS1HC30EVM TPS1HB08-Q1

大家好、  

它是否具有 TPS1HCxxx-Q1系列子卡?

您是否有 TPS2HB08-Q1子卡和 RTMed 1?

该 HSS-MOTHERBOARDEVM 是否处理"TPS27SA08、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1以外的其他器件?  TPS2HB50-Q1的定义"?

为什么此 EVM 具有12Vinmax 限制? 它是否与 HSS TSD 限制有关?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San,

    1.我们提供 TPS1HC100EVM 和 TPS1HC30EVM。 对于任何其它器件、请直接与该团队联系。 HC 器件并不打算与主板 EVM 一同使用。

    2.我们不提供 TPS2HB08-Q1。 RON 值最低的器件为 TPS1HB08-Q1。

    3.主板用于 HB 和 HA 系列设备。 TPS27SA08也可以在此主板 EVM 上运行。

    4.该 EVM 适用于支持12V 汽车应用、这是 HA 和 HB 器件可满足的大多数应用。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:  

    4.为什么此 EVM 具有12 Ainmax 限制? 它是否与 HSS TSD 限制有关?

    很抱歉为问题#4拼写错误... 您能回答 abeve 吗?  

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    8m Ω 器件的最大标称电流为10A 和11A。 因此、EVM 仅用于支持这些器件。  

    这是基于器件热性能的直流额定值。 就像发生电流限制故障一样允许瞬态电流脉冲。

    谢谢。

    什雷亚斯