This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:实现 BQ4050设置(唤醒按钮)更改:电池短接至电池组+和充电器连接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268915/bq4050-implementing-changes-to-bq4050-setup-wake-button-battery-shorting-to-pack-and-charger-connection

器件型号:BQ4050

三年来、我们一直在产品中使用 BQ4050。 但是、由于我们产品的机械外壳的相关限制、我们无法集成唤醒按钮。 相反、我们一直在使用唤醒 FET 在启动时自动建立短路、以此来模拟 EVK 中的 WAKE 按钮 。 最近、我们遇到了一个与此设置的电池寿命有关的问题。

现在、我们正在考虑一种替代方法、 短接 BAT+和 PACK+ (基本上复制了持续按下 WAKE 按钮的操作)。  此修改是否可能会引起任何我们应该注意的设计问题或问题?

2-此外,对于第一点提到的更改,我们必须 在初始闪烁期间连接电池 BQ4050和相连的 MCU 上映像的呈现。 不过、在我们的设计中、由于我们已断开充电器与 PACK+的连接、仅充电器无法唤醒 BQ4050以刷写图像。 为了解决该问题、我们正在考虑在充电器侧和 PACK+之间添加一个二极管、同时将 BAT+短接至 PACK+。 此修改是否可能会引起任何我们应该注意的设计问题或问题?

我的问题是、在 我们的产品中实施最初的变更或两项变更时、是否会产生无法预见的后果或构成任何风险。

请在原理图中找到以下快照、供您参考

非常感谢您对此事的见解和专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

      将 BATT 到 PACK 引脚永久短接将对 PACK 引脚施加电压。 由于 R41上的 IR 压降、此电压将略小于 BATT 电压。 BATT 和 PACK 之间的这种电压差将在 SRN 和 SRP 引脚上产生电压差。 这最终将充当小放电。 随着时间的推移、该较小的放电会导致库仑计数误差累积。 电量监测计可能不知道电芯的放电情况、因此会报告错误的 SOC。  

    将充电器连接到上述位置意味着即使触发电芯过压保护、也可以为电池充电。 将 BATT 直接连接到 PACK+基本上会绕过保护功能。 任何故障或 PF 都将被完全忽略。  

    在我们的评估板模块中、我们 暂时 绕过保护。 只是将器件从关断模式唤醒。 基于上述原因、我不建议您采用该方法。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的深入回答。

    1. 关于10K 电阻器引入的额外电流消耗、这确实是我们电池供电应用的一个问题。 对于此电阻器导致的实际功耗、您有什么见解吗? 这种变化似乎增加了大约200uA、与基于8V (2S 锂离子)电源电压和10Kohm 电阻器的预期行为不相符。 如果我将电阻器增加到100k Ω、1M Ω 甚至10M Ω 等值、这可能有助于最大限度地降低功耗和减少误差吗?

    2. 我也注意到这个潜在的缺陷后发表。 如果我通过在 R2的位置插入一个类似的二极管来解决该问题、会怎么样?

    最后、对于能够在使用电池和充电器侧启动的自动唤醒按钮解决方案(实际上不添加物理按钮)、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1-电池组引脚的功耗应在微范围内。 PACK 引脚是检测电压引脚。  由于分压器的存在、增加外部电阻会降低 PACK 引脚上的电压。  PACK 引脚电压还用作 DSG FET 电荷泵的基准。

    2-我从未见过它,但这可能起作用。 您必须确保二极管的额定值正确、使其不会在反向偏置时导通。 我想知道它是否适用于您的应用。 您还需要考虑二极管将增加的压降、这意味着 PACK 引脚上的电压会变小。

    最后,您是否有任何建议,可使用自动唤醒按钮解决方案(无需实际添加物理按钮)来启动电池和充电器端?

    遗憾的是、这是该硬件的特性。 它仅通过在 PACK 引脚上施加电压从关断状态唤醒。

    此致、
    何塞·库索