This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:设计审查

Guru**** 1277890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPSM8D6C24EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268347/tpsm8d6c24-design-review

器件型号:TPSM8D6C24

您好

 该设计为 DC/DC 输入5.5V,输出0.95V,电流46A。 A 和 B 连接要求更严格  

我在设计审查方面需要帮助、并且需要布局支持

请随附我的设计文件、并请查看和评论

根据我的了解、AGND 和 PGND 连接在组件内部、因此我不需要在一个点上进行外部连接  

来自数据表第10.1节布局指南: "这些元件可通过最小返回环路端接至 AGND、或旁路至单独的低阻抗模拟地(AGND)的覆铜区、该覆铜区与快速开关电压和电流路径隔离、并通过 AGND 引脚与散热焊盘上的 PGND 建立单一连接"

由于我将与直流/直流转换器的两个部件一起使用(以获得46A)、因此我需要将 AGND_A 和 AGND_B 连接在一起、那么将它们短接在一起以获得最小返回环路并与快速开关隔离的最佳方法是什么呢?

  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itzik、

    我将其分配给 TPSM8D6C24的首席应用工程师 Nancy Zhang 进行全面审阅。

    由于我使用 DC/DC 的两个部分(以获得46A),我需要将 AGND_A 和 AGND_B 连接在一起,那么将它们短接以获得最小返回环路并与快速切换隔离的最佳方式是什么?

    AGD_A 和 AGD_B 无需外部连接、它们将通过 PGND 连接在一起。

    MSEL2_B 上的电阻器应到达 AGND_B。

    MSEL1_A、MSEL2_A、VSEL_A 和 ADRSEL_A 之间的电阻器 应传输至 AGND_A。

    AGND_A 和 AGND_B 不应接至系统接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzik:

    正如彼得所说的。 无需在外部连接 AGND_A 和 AGND_B。

    1.将引脚21和引脚27分开、分别为 AGND_A 和 AGND_B

    将 MSEL1_A、MSEL2_A、VSEL_A 和 ADESEL_A 连接到 AGND_A (R498/R499/R500)

    3.将 MSEL2_B 连接到 AGND_B (R497)。

    4.移除 D64、然后用 R495向上拉

    5.对于0.95V 输出设置、R498应是26.1k。

    6. C891应为100pF

    7.通过添加本地感应和遥感功能,输出反馈应如下所示。

    8. PCB Vin、PGND 和 VOUT 覆铜区应如下所示。

    9.请参阅以下链接中的 TPSM8D6C24EVM-2PH EVM 用户指南。 这与您的设计非常相似。

    https://www.ti.com/product/TPSM8D6C24?keyMatch=TPSM8D6C24&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzik:

    VSEL_A 顶部电阻 R1306应开路以实现0.95V 输出设置。 请参阅下面在设计工具中突出显示的红色广告。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    关于 Vsense 的一个问题。

    Vosns_A 和 Gosns 按如下方式连接到我的 FPGA:

    通过滤波器传输到直流/直流  

    我选择的滤波器仍然正确、或者我仍然需要根据用户指南实施?

    局部感应和遥感的含义是什么?我需要这样吗?

    靠近源或目的地的最佳位置是什么?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzik:

    请查看我们针对遥感和本地感测建议的连接、如下所示。  

    1.对于遥感、我们建议与2x10欧姆电阻器串联。 这些2x10 Ω 电阻器为 C28提供阻抗(位于 VOSNS 和 GOSNS 之间)、以采取反应、消除遥感中的高频噪声。 它们还提供节点中断功能来控制将检测点连接到输出端的位置、并提供受控调节点。 C28必须放置在 IC 引脚附近。 这些2x10欧姆电阻器可放置在 FPGA 插座的遥感区域附近。

    2.对于本地检测,主要目的是确保单一故障的安全性。 由于连接了本地感测、如果遥感由于某些原因而开路、器件仍然可以正常运行。 局部检测电阻可放置在 IC 和输出电容器区域附近。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡