This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:LM5160-Q1 /LM5180-Q1

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5180-Q1, LM5160-Q1, LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269236/lm5160-q1-lm5160-q1-lm5180-q1

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180-Q1、、 LM5180、LM5160

您好、TI 专家:

 LM5160-Q1 / LM5180-Q1的输出电压是否可以直接为负载供电? (由于变压器)

或者我们需要添加一个额外的电压稳压器来获得稳定的负载输出电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5160和 LM5180是两种不同的拓扑。

    在两种情况下、辅助绕组都是全调节的。

    如果线路/负载调节非常重要、并且功率级别相对较高(例如:Pout > 10W)、那么 LM5180可能会是比 LM5160更好的选择。