请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR54410 团队成员
如果有、您能否提供以下条件下的 FRA 数据?
输入电压= 12V
VOUT=3.3V
输出电流400mA
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员
如果有、您能否提供以下条件下的 FRA 数据?
输入电压= 12V
VOUT=3.3V
输出电流400mA
此致、