This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067

Guru**** 2503655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268925/lm5067-lm5067

器件型号:LM5067

大家好、

我想问您一些问题、或者您是否有此类芯片的详细设计手册、以便我更好地了解此芯片内部的功能。

1、SENSE 引脚和 OUT 引脚之间的1M 电阻的作用是什么?

、芯片引脚为2k Ω、是否有钳位二极管、钳位电压是多少?

3、是内部基准生成的内部2.5V 基准电平吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1) MΩ 该1k Ω 电阻用于 VDS 放大器的补偿目的。  

    2) 2)所有引脚都没有钳位二极管。 功能方框图中显示了具有钳位二极管的引脚。 数据表的电气特性表提供了钳位电压。

    3) 3)它由 LDO 生成、位于器件内部。